This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:ISD由于噪音而失败

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574617/drv10983-isd-fail-due-to-noise

部件号:DRV1.0983万

当电机静止时,需要施加一定的外部扭矩/推动,以从静止状态开始旋转并执行IPD。

根据数据表中提供的DRV工作原理算法, 在IPD之前,实际检查ISD条件 ,如果该条件失败,则仅将其移至IPD (假定IPD和ISD已启用)。

根据我的观察,在静止的情况下,它读取随机速度值,驾驶员总是尝试直接使用ISD功能在闭环状态下驱动电动机,但不能驱动。

DRV获得足够强的信号,即使处于静止状态,它也可以执行直接关闭回路驱动箱。

我们可以将此信号称为电机导线中的噪音。

通过对电机进行一些外部推动,IPD条件得到执行(我听到电机中有IPD噪音),电机开始旋转。

我看到其他一些人也面临同样的问题 。

任何专家都能提供解决方案,因为禁用ISD可以解决问题,但我需要ISD功能,因为这是我的应用要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rocky:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocky:

    正如您所指出的,这似乎是与噪音相关的问题,解决这一问题的可能方法之一是在电机相位与接地之间添加电阻器。 几千欧的电阻器应该足够好,通过增加较高的电阻值,电阻器造成的额外损耗应该最小。  

    此致,

    Krushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1>在电动机相位(u-v,v-w,w-u)之间,I应连接电阻器,并且I也连接电容器2.2nf。 因此,使用电容器会导致任何问题,或者我应该将其卸下。

    2>对于电容器,我已将电阻4.7K连接到U相电源接地。

     在解决了一些PCB问题后,我遇到了一个例外PCB,即它的触控启动问题发生在每个位置,但发生在特定的一个或两个位置之前。

    我所知道的是这不是可靠的解决方案。

    需要这方面的专业解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rocky:

    在所有相位上添加电阻器,因为BEMF比较器在内部跨2个相位连接。 电容器将导致浪涌电流,因为相位引脚在VCC和GND之间切换。 我不建议跨相连接电容器。

    此致,
    Krushal