This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0963万:使用部件驱动HDD盘片电机

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575342/drv10963-using-part-to-drive-hdd-platter-motor

部件号:DRV1.0963万

我有drv1.0963万dsnr设备,我想用它来控制普通硬盘驱动器盘片BLDC电机,但我在让它执行任何操作时遇到了问题。 电动机的规格是Rm = 5ohm,Lm = 750uH,但我不知道KT 我正在使用数据表第19页上的原理图,应用约40kHz的PWM信号,占空比范围为15 % - 90 %。 我错过了一些东西。 我已附上一些图像。 很抱歉,图像文件太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,oZ4.6816万,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可能需要配置一些寄存器,能否提供相电流波形?

    还可以下载GUI www.ti.com/.../drv1.0963万aevm 并尝试更改某些寄存器。 有关 更改DRV1.0963万寄存器的步骤,请参阅EVM用户指南www.ti.com/.../drv1.0963万aevm。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krushal,
    很抱歉回复太晚。 我在网站上检查了几天,但没有再次检查,因为我会在发布回复时收到通知。 但我没有收到任何通知。 无论如何,感谢您的回复。 我目前没有评估委员会。 我是否需要使用主板来更改芯片上的配置,或者是否有其他选项来执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krushal,

    不确定您是否看过我之前的帖子,但我有其他信息和更多问题。 我不知道我是否可以为这里的设置获取电流相波形,但是我认为我所附的波形可能提供了如何进行此工作的线索。 黄色为FG超出触发范围。 连接到电机的蓝色U相电压。 因此,正如您从随附的图像中所看到的,FG输出信号似乎短暂地变为低,并在大约1秒后一直保持高。 U相位信号幅值也仅约为700mV,而参考图像中显示的电压为5V (数据表中的ref.png)。 大约 1秒后,该信号也会保持低电平。 顺便说一下,我的设备是drv1.0963万dsnr。 它在部件号中没有'p',也没有'j'。 我是否有可编程设备? 另外,OTP仅在正确后才编程? 它如何允许我测试不同的设置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要EVM才能更改寄存器设置。

    示波器似乎具有10倍衰减,相位引脚应在VCC引脚上的施加电压下切换。 设备在1秒后进入某种锁定状态,因此停止以驱动,我认为配置寄存器可以解决此问题。
    OTP只能编程一次,您需要具有空白OTP (不是任何预编程OTP)的DRV1.0963万P部件。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您回答正确,范围是10倍。  我仍然不清楚我的零件。drv1.0963万dsnr是否是可以更改寄存器值的零件? 如果我获得EVM,我是否能够对其进行配置,或者我是否必须获得另一个部件? 那么,在这些OTP部件上,这是否意味着我必须获取多个部件,并使用不同的设置对其进行编程,以找到适合我的电机和负载条件的正确设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能告诉我我我的设备的注册配置设置是什么吗? 供应商标签显示drv1.0963万DSNR,设备标记为1.0963万B。 我还需要知道我必须订购多少OTP设备(DRV1.0963万PDSNR)才能为我的应用程序找到正确的配置设置。 帮助???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请遵循调整指南 www.ti.com/.../slau643.pdf,您只需要几台设备,因为您可以使用影子寄存器运行电机,一旦您满意,即可对OTP进行编程。

    DRV1.0963万有多种不同的风格,还提供预编程OTP。  

    此致,

    Krushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Krushal。 这更有意义。 因此,EVM看起来允许我测试不同的设置,而无需实际对器件进行编程。 但是,我仍有兴趣了解我当前拥有的设备的设置值。 您不能从我给您的部件号中看出吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    查看此帖子: e2e.ti.com/.../178.2865万


    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 数据表中未提及此版本。