我有drv1.0963万dsnr设备,我想用它来控制普通硬盘驱动器盘片BLDC电机,但我在让它执行任何操作时遇到了问题。 电动机的规格是Rm = 5ohm,Lm = 750uH,但我不知道KT 我正在使用数据表第19页上的原理图,应用约40kHz的PWM信号,占空比范围为15 % - 90 %。 我错过了一些东西。 我已附上一些图像。 很抱歉,图像文件太大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有drv1.0963万dsnr设备,我想用它来控制普通硬盘驱动器盘片BLDC电机,但我在让它执行任何操作时遇到了问题。 电动机的规格是Rm = 5ohm,Lm = 750uH,但我不知道KT 我正在使用数据表第19页上的原理图,应用约40kHz的PWM信号,占空比范围为15 % - 90 %。 我错过了一些东西。 我已附上一些图像。 很抱歉,图像文件太大。
您好,Krushal,
不确定您是否看过我之前的帖子,但我有其他信息和更多问题。 我不知道我是否可以为这里的设置获取电流相波形,但是我认为我所附的波形可能提供了如何进行此工作的线索。 黄色为FG超出触发范围。 连接到电机的蓝色U相电压。 因此,正如您从随附的图像中所看到的,FG输出信号似乎短暂地变为低,并在大约1秒后一直保持高。 U相位信号幅值也仅约为700mV,而参考图像中显示的电压为5V (数据表中的ref.png)。 大约 1秒后,该信号也会保持低电平。 顺便说一下,我的设备是drv1.0963万dsnr。 它在部件号中没有'p',也没有'j'。 我是否有可编程设备? 另外,OTP仅在正确后才编程? 它如何允许我测试不同的设置?
您好,
请遵循调整指南 www.ti.com/.../slau643.pdf,您只需要几台设备,因为您可以使用影子寄存器运行电机,一旦您满意,即可对OTP进行编程。
DRV1.0963万有多种不同的风格,还提供预编程OTP。
此致,
Krushal