请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8818 我有一个DRV8818的手动接线原型,用于驱动一个小型步进电机。 由于所需的电流非常低,我想知道如果不连接PPAD,我是否可以离开。 数据表未提及电气连接要求(仅限热连接)。 读取类似电机驱动器上的其他一些接线柱,表明需要接地的电气连接。 您能确认吗? 现在很难修改,所以我想在修改之前先确定是否有必要。
谢谢!
格雷格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.