This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:PPAD GND连接

Guru**** 2375690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575741/drv8818-ppad-gnd-connection

部件号:DRV8818

我有一个DRV8818的手动接线原型,用于驱动一个小型步进电机。  由于所需的电流非常低,我想知道如果不连接PPAD,我是否可以离开。  数据表未提及电气连接要求(仅限热连接)。  读取类似电机驱动器上的其他一些接线柱,表明需要接地的电气连接。  您能确认吗?  现在很难修改,所以我想在修改之前先确定是否有必要。

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    断开散热垫可能会起作用,但不建议这样做。 操作时不需要该垫,它用于散热。

    什么是极低电流? 您的系统电压是多少? 还有其他更适合的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rick。 目前,我正在使用虚拟负载确认电路是否正常工作,以便将电流设置为我想要的任何电流。 现在它设置为大约62mA。 真正的应用程序需要333mA (我现在正在处理的应用程序-还有一个应用程序需要更多,但我还没有规格)。

    VM为12伏,电机规格为5伏,每个绕组15欧姆。 我最初把它挂错了,让近1安培的电流通过虚拟负载运行了几秒钟,所以我有点担心IC可能会被炸。 修复接线错误后,我将继续进行测试,如果不起作用,我将返回并连接PPAD,尽管无法获得任何显著的热连接。

    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,它似乎在起作用。 在确认虚拟负载的当前调节后,我切换到实际电机。 尽管信号看起来不错,但62mA不足以让电机移动。 我不想在完成测试之前燃烧任何东西,所以将电流增加到仅125mA (标称值为333),这足以让电机在无负载的情况下可靠地移动。 我会等到我有了一个真正的带热连接的PCB后再尝试全功率。

    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,朋友,我想知道您的电路是否在没有PowerPAD GND连接的情况下工作?
    因为我将使用DRV 8816而不使用PowerPAD GND连接

    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,确实如此,尽管我将电流保持在非常低的水平,以避免芯片过热。  结论是PPAD和GND引脚之间的内部连接至少适合低电流应用。  散热(和长期可靠性)是单独的问题。  在这种情况下,目的只是演示此芯片可以驱动特定型号的步进电机。  我的客户很满意,我们正在推进设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    正如我向Greg提到的,不建议在没有散热垫连接的情况下使用设备。