This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:无法在活动模式下在CTRL寄存器中写入模式位。

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577230/drv8711-we-cannot-write-the-mode-bits-in-ctrl-register-in-active-mode

部件号:DRV8711

我们的客户有关于DRV8711的问题。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

我们遇到了以下情况。

睡眠期间(SLEEPn Forced Low),我们可以在CTRL寄存器(00h)中读取/写入模式位。
但是,当SLEEPn未处于活动状态时,我们无法在CTRL寄存器中写入模式位。

此行为是否正确?
如果是,是否有 相同行为的记录?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashin,

    请客户检查SCLK,NSC和SDI信号是否有噪音。 SCLK上的噪音可能导致SPI错误解释命令。

    VM电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的建议。

    VM电压为48V。

    我已要求客户检查SCLK,NSC和SDI信号。

    此致,
    Takishin