请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 我们的客户有关于DRV8711的问题。
我要为客户发布问题:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
我们遇到了以下情况。
睡眠期间(SLEEPn Forced Low),我们可以在CTRL寄存器(00h)中读取/写入模式位。
但是,当SLEEPn未处于活动状态时,我们无法在CTRL寄存器中写入模式位。
此行为是否正确?
如果是,是否有 相同行为的记录?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
提前感谢您的参与。
此致,
Takishin