This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:驱动程序"chopping "而不是生成OC或OTE

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577350/drv8332-driver-chopping-instead-of-generating-oc-or-ote

部件号:DRV8332

您好,  

我尝试测试 DRV8332在我们的设计中可以驱动的最大相电流,但我遇到了一种我不理解的行为。 当进入大电流时,设备会在超过特定阈值时主动地切碎电流。 这个阈值似乎在连接更大的散热器时更大,所以我认为不是OC保护限制,而是过热保护。 这种粉碎是以可听见的频率发生的,所以我需要将其清除掉。 以下捕获内容可以解释为:

这是在驱动直流电机时,在施加以固定哑弹为终点的斜面后捕获的。 电流在斜坡末端达到最大值,然后由于温度升高而增加RDS-ON,电流会降低。 我想这里甚至会发生一个OC。 但这种情况会在一秒钟之后发生,我只能将其与散热问题联系起来。 它会主动地切下一个月,由于散热不足,OTE最终会在大约5秒内发生。

OC被配置为CBC限值不闭锁,因此这是我的第一个怀疑问题,但Oc_ADJ连接到19.6 kΩ 电阻器,这是13 A以下的限制

另一个捕获是在控制BLAC电机时捕获的。 当窦性峰值(峰值)为8.6 A时,信号是干净漂亮的(里面做得好)。 但当它超过此阈值时(图像中的9.8 A),它将开始连续粉碎。 这可能会持续很长时间,并且不会发生OC或OTE事件。 如果当前的需求增加得多,这种切块就会变得非常大,如下图所示,而且声音非常烦人。 电流的RMS值保持不变,因为窦改变其形状:

它通过20 kHz的PWM生成60 Hz窦性。 我在这里 ºC一个大的1.2 ºC /W散热器,但也测试了5 ºC /W和7.5 散热器,每一个都是以较低电流开始的现象,这再次强化了我的理论,即这是一个热现象。

您能解释一下这种行为吗? 我有什么办法可以避免这种情况吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ignacio,

    除了/FAULT信号之外,您是否还检查了/OTW信号? /OTW表示结温已达到115C至135C。 如果仅确认了/FAULT信号,您能否确定原因(GVDD欠压)?

    GVDD和PVDD的电压是多少?

    您可能必须放大以确定故障原因是否为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的快速回答。 OTW在电路中可能很难分析,但我同意它可以澄清问题,所以我会这样做。

    VDD和所有GVDD_X引脚都绑在一起,并连接到+12 V (50 UF输入容量)。 PVDD_X引脚也捆绑在一起,并连接到直流总线(最大 +48 V,20 UF容量)。

    /FAULT信号直接连接到DSP中的最高优先级中断输入,该中断输入在最大50 ns内作出反应。 但是,我们的净容量为1 nF,现在我怀疑这可能导致/FAULT信号无法到达DSP。 哪个是/故障针脚的输出阻抗?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ignacio,

    /fault引脚的阻抗可计算为Vol/IO。 根据数据表,最大音量/IO = 0.4V/0.004mA = 100欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    这将生成一个1.6 MHz一阶滤波器,除非在1 nF电容器的位置安装了错误的组件,否则它不应阻止DSP检测/故障信号。 我会检查。