This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于5瓦以下无刷电机位置控制的最小板空间解决方案?

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576706/smallest-board-space-solution-for-sub-5-watt-brushless-motor-position-control

主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV1.0873万DRV1.1873万

寻找 电机驱动解决方案的指导,该解决方案可通过增量编码器提供小型无刷电机的运动(位置)控制。  最好尽量减少主板空间。  我估计使用~12V总线和输出级,可提供~0.5A峰值,~0.25A连续。  感谢评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrin,您好!

    我知道主板空间是一个理想的功能。 为了使规格符合您的设计需求,我建议您浏览我们的产品选择屏幕,了解具有集成FET解决方案的无刷直流电机驱动器。 该链接可在以下位置找到:

    www.ti.com/.../brushless-dc-drivers-with-fets-products.page

    一旦我们选择了满足您功能要求的电动机驱动器,我们就可以继续前进,找到满足尽可能最小的电路板空间的电动机驱动器解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector您好,感谢您的回复。  我浏览了这些集成了FET的产品。  它们似乎没有提供电机位置控制(例如通过正交编码器输入)?

    在概念上,我似乎在寻找一款具有InstaSPIN运动功能的单片产品。  是否存在这样的设备?如果不存在,在我指定的功率范围内,使用最少的部件可以获得的最小板空间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrin,您好!

    我一直在阅读一些INSTASPIN实验,找到了一个运动的解决方案部分。 现在,这些解决方案的示例项目(可在所附图像中看到)都适用于具有外部FET的驱动程序解决方案,因为所有这些实验室都是为其实施INSTASPIN运动代码的示例项目。 MotorWare用户指南安装完成后可在以下目录中找到:

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_15\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    要了解更多有关如何调整INSTASPIN运动控制的信息,以使解决方案使用具有内部FET的驱动器,我建议您了解更多有关INSTASPIN e2e的信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902

    现在 ,对于满足您的电源要求的解决方案,以下 是低成本,占用 较小板空间 的解决方案,我建议使用DRV1.0873万:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv1.1873万.pdf

    对于您的编码器配置,我建议使用C2000 MCU,因为它提供了eQEP和eCAP,用于 在正交编码器 设置中控制速度和方向。 在组件总数和大小方面,我们可以采用下面的DRV1.1873万 EVM,将定时器IC更改为C2000 MCU,并添加正交编码器接口。  

    包含这些功能的C2000 MCU可在下面和以下链接中看到:

    www.ti.com/.../sprv067.pdf

    此示例是否符合功能要求和规模期望值?

    下面是评估模块:

    http://www.ti.com/lit/ug/slwu083a/slwu083a.pdf

    有关eCAP功能工作原理的说明,请参见3.3 5节,而有关eQEP的说明,请参见下面C2000外设说明文档的3.3 6-7节:

    www.ti.com/.../spru566 l .pdf