寻找 电机驱动解决方案的指导,该解决方案可通过增量编码器提供小型无刷电机的运动(位置)控制。 最好尽量减少主板空间。 我估计使用~12V总线和输出级,可提供~0.5A峰值,~0.25A连续。 感谢评论!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
寻找 电机驱动解决方案的指导,该解决方案可通过增量编码器提供小型无刷电机的运动(位置)控制。 最好尽量减少主板空间。 我估计使用~12V总线和输出级,可提供~0.5A峰值,~0.25A连续。 感谢评论!
Darrin,您好!
我一直在阅读一些INSTASPIN实验,找到了一个运动的解决方案部分。 现在,这些解决方案的示例项目(可在所附图像中看到)都适用于具有外部FET的驱动程序解决方案,因为所有这些实验室都是为其实施INSTASPIN运动代码的示例项目。 MotorWare用户指南安装完成后可在以下目录中找到:
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_15\docs\labs\instaspin_labs.pdf
要了解更多有关如何调整INSTASPIN运动控制的信息,以使解决方案使用具有内部FET的驱动器,我建议您了解更多有关INSTASPIN e2e的信息:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902
现在 ,对于满足您的电源要求的解决方案,以下 是低成本,占用 较小板空间 的解决方案,我建议使用DRV1.0873万:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv1.1873万.pdf
对于您的编码器配置,我建议使用C2000 MCU,因为它提供了eQEP和eCAP,用于 在正交编码器 设置中控制速度和方向。 在组件总数和大小方面,我们可以采用下面的DRV1.1873万 EVM,将定时器IC更改为C2000 MCU,并添加正交编码器接口。
包含这些功能的C2000 MCU可在下面和以下链接中看到:
此示例是否符合功能要求和规模期望值?
下面是评估模块:
http://www.ti.com/lit/ug/slwu083a/slwu083a.pdf
有关eCAP功能工作原理的说明,请参见3.3 5节,而有关eQEP的说明,请参见下面C2000外设说明文档的3.3 6-7节: