This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:SPI寄存器显示VCPH_UVFL引脚故障

Guru**** 2374480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575562/boostxl-drv8305evm-spi-register-show-that-vcph_uvfl-pin-is-fault

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8305

大家好,

我自己设计 了DRV8305 bootxl ,用于与C2000 piccolo启动板配合使用。 我之前提到过关于instaspin_universal GUI { https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/57.458万  }中的SPI寄存器

我修复了先前的故障,更改了相关MOSFET。 但我有一个新的。 在状态寄存器0x01中,VCPH_UVFL显示1,默认值为0。 我认为驾驶员IC DRV8305是此故障的原因,我想换一个新的故障。 但在这样做之前,我想问一下,是不是有另一个原因造成了这一故障,还是有另一个解决方案解决了这一故障。  

谢谢!

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Savas:

    VCPH针脚上的电压是多少? 它应高于虚拟机8伏或8伏以上。 如果不是,请确定VCPH电压不是的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的再次光临。 我检查了VCPH针脚电压。 我的虚拟机为17 V,我的VCPH为27.2 V。您还有其他想法吗?
    谢谢你。

    Savas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Savas:

    在加电过程中,EN_GATE是否设置为逻辑高电平? 如果是,请在通电后清除故障,并报告故障是否仍然清除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    在加电过程中,en_gate设置为逻辑高电平。 但是,我不明白‘清除错误’的忠告。 我该怎么做? 在GUI SPI寄存器选项卡中执行此操作?

    Savas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Savas:

    请写入IC操作寄存器中的CLR_FLTS位。 这应该可以清除故障。 如果故障没有再次出现  ,则可能是在通电过程中设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我已经写信给CLR_FLTS。 但是,故障再次出现。
    Savas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Savas:

    故障是否立即再次出现? 如果没有,是什么事件触发了故障?

    您是否有第二块板可供试用? 是否出现相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我将尝试使用第二块板,但在此之前,我认为PCB布局设计可能有误。  您能否解释一下DRV8305原理图中网捆的用途,以及我应该如何将其应用到自己的设计中。

    谢谢你

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Savas:

    网捆可以在原理图中连接两个名称不同的网。 在布局中,它是一块每侧都有不同名称的金属。

    以A相为例,SL-A,SN1和SP1与从R4到Q4源的路径相比,携带的电流很少。 迹线的宽度可以更小。