This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流电机驱动器IC选项

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8301, DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576353/dc-motor-driver-ic-options

主题中讨论的其他部件:DRV8701DRV8301DRV8701EVM

您好,

我正在搜索可输出~30A和10-24V电动机电压输入,接受PWM信号或模拟的直流电动机驱动器IC。 您能告诉我可能的IC或任何建议吗?

谢谢!

Bishara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bishara,您好!

    您尝试驱动哪种类型的直流电机(拉丝式或无刷式)?

    有关拉丝,请查看DRV8701,DRV8702,DRV8703。

    对于无刷,请查看DRV8301/02/03/05/07/08。

    所有这些器件都需要外部FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的快速响应,很抱歉未提及电机类型,它确实是拉绒的。我对DRV8701有一些疑问;
    1.查看典型的示意图,因此连接回UC。此引脚的目的是否是监控输出门处的电压?
    2.由于我使用PWM控制电机速度,我可以使用IN1作为控制引脚是否正确? in2连接到什么?
    3.由于我需要至少25A的电流持续向电机输出电流,我是否可以用10 m 欧姆替代50 m 欧姆电阻器? 我可以使用哪种类型的电阻器,以及部件号建议?
    4.至于大容量电容器,文件中提到,如果我理解正确,便会使用其中一些电容器,这是否正确? 如果是,使用的10uf的数量由什么决定?

    如果您满意,我稍后可能会有更多问题。

    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bishara,您好!

    1.查看典型的示意图,因此连接回UC。此引脚的目的是否是监控输出门处的电压?

    SO用于监测通过感应电阻器的电流。 使用ADC读取电压使MCU可以确定电流。

    2.由于我使用PWM控制电机速度,我可以使用IN1作为控制引脚是否正确? in2连接到什么?

    根据您的问题,您打算使用DRV8701P。 In2通常连接到逻辑1,以在运行电机时利用制动模式(慢速衰减)。 详情请参阅表2。

    3.由于我需要至少25A的电流持续向电机输出电流,我是否可以用10 m 欧姆替代50 m 欧姆电阻器? 我可以使用哪种类型的电阻器,以及部件号建议?

    是的,可以根据需要修改感应电阻器。 请注意,由于电流* rsense * AV超过最小AVDD电压,可能需要将感应电阻降低到小于10mOhm。 例如,在25A时,7mOhm电阻器将在SO输出处产生3.5V电压,而10mOhm电阻器将产生5V电压。

    4.至于大容量电容器,文件中提到,如果我理解正确,便会使用其中一些电容器,这是否正确? 如果是,使用的10uf的数量由什么决定?

    大容量电容器因系统中的电流而异。 在25A时,您将需要超过10uF。 请以DRV8701EVM为例。 EVM的额定电流为15A连续电流,20A峰值。 原理图和布局可在线获得。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞克再次表示感谢。这个简单的问题是,在这种情况下,我如何控制电机转速? 很抱歉,如果是这个简单的问题...