This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110的保护功能

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV8885, DRV120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576495/drv110-protection-function-for-drv110

部件号:DRV110
主题中讨论的其他部件: DRV8885DRV120

你好,Expart。

请教我有关DRV110的蛋白功能。
–热关机
–欠压锁定(UVLO)
–最大斜坡时间
–可选状态输出
它的行为是什么?

与DRV8885不同,DRV110没有内置FET。
保护DRV110内部部件有何意义?
在DRV8885中,集成FET变热。
DRV88的 保护功能非常重要。

此致。
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝,

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    • 热关机:
      • 在160C时,DRV110将关闭,状态引脚将浮动。
      • 一旦温度降至140C,DRV110将恢复运行,状态针脚将向下拉。
      • DRV110可能增加了热关机功能,因此它将在采用相同设计的未来产品上可用,如具有内部FET的DRV120。
    • UVLO
      • 当VIN处的电压低于4.6 V时,DRV110将关闭,状态针脚将浮动。
      • 当VIN升至高于4.6 V时,DRV110将恢复工作,状态针脚将向下拉。
    • 最大斜坡时间不是保护功能。 我们将在下一次数据表更新中从首页中删除此信息
    • 状态输出:
    • 将上拉电阻器放在 状态引脚上,可通过GPIO引脚读取
    • 当DRV110处于UVLO,温度关闭或EN =低时,状态引脚将浮动
    • 当部件处于正常操作状态时,状态针脚将向下拉至地电位(EN = 1)