请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110 主题中讨论的其他部件: DRV8885, DRV120
你好,Expart。
请教我有关DRV110的蛋白功能。
–热关机
–欠压锁定(UVLO)
–最大斜坡时间
–可选状态输出
它的行为是什么?
与DRV8885不同,DRV110没有内置FET。
保护DRV110内部部件有何意义?
在DRV8885中,集成FET变热。
DRV88的 保护功能非常重要。
此致。
柳枝