This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:SPI SCLK计时

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/576417/drv8308-spi-sclk-timing

部件号:DRV8308

DRV8308数据表 指定了最小SPI时钟(SCLK)周期时间为62 NS (~16 MHz)。  评估板 以1 MHz的频率运行时钟。  在我们的定制硬件上,我发现传输在频率超过~2 MHz时不能正常工作。  这远远低于指定的限制。  这是否为已知 缺陷?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    是写还是读有问题? 如果读数为,您有什么值上拉电阻? 上拉电阻会影响数据的读取。

    如果是写入,请放大交易并查找SCLK上可能被解释为额外时钟的噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    感谢您的回复。
    当以更快的时钟(~10 MHz)运行时,读取数据看起来就像写内容的右移版本。  例如,写入0x00FF返回0x003F, 写入0x0FFF返回0x003FF。
    SCLK,SCS和 SDATAI 看起来都很干净。  SCLK没有伪边缘。  SDATO上的上拉速度 为~10k,SDATAO的上升边缘速度相当快。  我尝试使用较低的值上拉。

    Andy