This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:DRV1.0983万无法达到最大电机速度

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572734/drv10983-drv10983-not-able-to-reach-maximal-motor-speed

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其他部件: DRV8305

Massimo,您好!

我们使用DRV 1.0983万 驱动12 Vcc 1万 rpm风扇电动机。

通过以下配置,我们可以 旋转电机 ,但   当我们尝试提高转速时,我们将达到6500转/分,而不是更高的转速

设置了超过6500 rpm的过流块,电动机停止运行。

转速为6500转/分时 ,最大的误动电流为1.2 A

请您帮助了解问题所在     

巴西

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Massimo,
    我们的专家已收到通知,应尽快答复。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Massimo:

    电机的驱动角度可能会调整,请尝试调整基本GUI设置页面上的'T control Advance (T控制提前)'设置并优化此设置。
    由于电机需要高速运行,您能否将PWM切换频率从25 kHz提高到50 kHz。 可以在GUI的Advanced Setting (高级设置)页面上选中Double output frequency (双输出频率)框来完成此操作
    您是否还可以共享相电流的波形,它可以帮助我们调试问题。

    如果可能,请分享电动机规格,如电阻,BEMF常数,电感等

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krushal,感谢您提供信息。
    在双输出频率和T控制提前= 260u的情况下,我们达到了7700 rpm,在这个速度下,电流为1,63 A,电压=13,8V。
    如果我们尝试提高速度,则设置过流块,并停止电动机。
    我们拥有的电动机数据是:最大速度1万rpm,内部电阻0190 ohm,6极。
    很遗憾,我无法附加DRV1.0983万 GUI屏幕截图。
    此电动机对于此驱动器来说可能太大,在这种情况下,它是否可用于另一个具有更高电流的芯片?

    此致
    Massimo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Massimo:

    我们没有任何集成FET的芯片,其额定电流高于DRV1.0983万。 我们有像DRV8305这样的栅极驱动器IC,它们需要外部FET,并且能够以更高的电流驱动电动机。

    此致,

    Krushal