请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 主题中讨论的其他部件: DRV8305
Massimo,您好!
我们使用DRV 1.0983万 驱动12 Vcc 1万 rpm风扇电动机。
通过以下配置,我们可以 旋转电机 ,但 当我们尝试提高转速时,我们将达到6500转/分,而不是更高的转速
设置了超过6500 rpm的过流块,电动机停止运行。
转速为6500转/分时 ,最大的误动电流为1.2 A
请您帮助了解问题所在
巴西
Massimo