请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 大家好,
使用DRV8711时,我们遇到两个问题:
1.始终与APDF或Bpdf会面,您知道原因吗?
2.because BEMF较大,当速度提高时,波形会变差。 我们是否有一些保持当前波形罪恶的建议?
配置如下:
00h 3129d;
01h 18d;
02h 25D;
03小时80分;
04h 528d;
05小时64D;
06h 2654;
谢谢你。