This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711问题

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575697/drv8711-drv8711-problems

部件号:DRV8711

大家好,

使用DRV8711时,我们遇到两个问题:

1.始终与APDF或Bpdf会面,您知道原因吗?

2.because BEMF较大,当速度提高时,波形会变差。 我们是否有一些保持当前波形罪恶的建议?

配置如下:

00h 3129d;

01h 18d;

02h 25D;

03小时80分;

04h 528d;

05小时64D;

06h 2654;

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    请参阅数据表的8.1 第2节。 是否已将47至120欧姆电阻器与低压侧输出串联?

    您能否提供波形的范围捕获?