This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:DRV8840和DRV8829之间的差异是什么?

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8829, DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575420/drv8840-what-is-the-diffence-between-drv8840-and-drv8829

部件号:DRV8840
主题中讨论的其他部件:DRV8829

对我来说,DRV8840和DRV8829的数据表是相同的。 一种用于步进电机应用,另一种用于直流电机应用,但两种数据表都提到它们可以同时用于这两种应用。 所有输入信号都相同,所有规格也相同。 只有虚拟机的绝对最大额定值略有不同。 但是,数据表中的大多数数据是不同的,因此它不仅仅是一个复制粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ulrik,

    最显著的区别是桥接控制。 请参阅DRV8829中的表2和DRV8840中的表1。

    DRV8829有三种模式(前进,倒退和滑行),而DRV8840有第四种模式可用(前进,倒退和滑行或制动,具体取决于衰减设置)。