请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8840 主题中讨论的其他部件:DRV8829,
对我来说,DRV8840和DRV8829的数据表是相同的。 一种用于步进电机应用,另一种用于直流电机应用,但两种数据表都提到它们可以同时用于这两种应用。 所有输入信号都相同,所有规格也相同。 只有虚拟机的绝对最大额定值略有不同。 但是,数据表中的大多数数据是不同的,因此它不仅仅是一个复制粘贴。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.