请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:UCC2.7714万在DRV系列中寻找驱动器IC来驱动非对称转换器桥的IGBT/MOSFET (同腿中的两个开关同时励磁)。 我认为DRV系列中的某些IC可能适合需要,如果开关是独立控制的,并且可以屏蔽死机时间控制。 正在等待建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在DRV系列中寻找驱动器IC来驱动非对称转换器桥的IGBT/MOSFET (同腿中的两个开关同时励磁)。 我认为DRV系列中的某些IC可能适合需要,如果开关是独立控制的,并且可以屏蔽死机时间控制。 正在等待建议