This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为开关磁阻电机选择用于非对称桥接转换器的驱动器IC

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574948/selection-of-driver-ic-for-asymmetric-bridge-converter-for-switched-reluctance-motor

主题中讨论的其他部件:UCC2.7714万

在DRV系列中寻找驱动器IC来驱动非对称转换器桥的IGBT/MOSFET (同腿中的两个开关同时励磁)。 我认为DRV系列中的某些IC可能适合需要,如果开关是独立控制的,并且可以屏蔽死机时间控制。 正在等待建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pragash,

    系统电压是多少? 您计划驱动多少个IGBT/MOSFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在寻找用于驱动开关磁阻电机的非对称桥接转换器的驱动器IC。 如果任何DRV系列IC对每个开关都有独立的控制,并且能够屏蔽死机时间,则它将是合适的。 建议使用额定值<300V和<20A的驱动器IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pragash,

    此帖子正与您的第二个帖子合并。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pragash,

    DRV系列器件的工作范围小于70V。 UCC2.7714万可在300V电压下工作,但可能不适合您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统电压为60 V和15 A (最大负载)。 我有4个相位,每条线路2个,SO 8开关。

    谢谢!