Other Parts Discussed in Thread: DRV8838
您好,汽车司机团队:
我的客户询问安全操作条件,以避免损坏 DRV8838 H桥输出中的FET。
在H桥切换过程中,输入电压或负载阻抗的某些条件会使输出波形出现意外过冲和下冲。
我的客户想知道DRV8838过冲或下冲输出FET在无损坏风险的情况下可以承受多大的电压。
最大过冲/下冲电压是多少? 我的客户询问H桥中FET的SOA (安全操作区域)。 附件中附有一个示例。
以下是客户应用中具有6V输入和各种PH引脚信号(频率和负载)的测试数据。 DRV8838的操作是否安全?
|
11.5 欧姆 |
6V |
30kHz |
70赫兹 |
100kHz |
||||||
|
责任 |
10 % |
50 % |
90 % |
10 % |
50 % |
90 % |
10 % |
50 % |
90 % |
|
|
过冲 |
最大 |
7.16 |
7.08 |
7.16 |
8.04 |
7.16 |
7.24 |
8.6 |
8.76 |
7.08 |
|
下冲 |
最小 |
-0.6 |
-0.84 |
-0.92 |
-0.6 |
-0.84 |
-0.44 |
-0.52 |
-0.84 |
-0.84 |
谢谢你。