This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:DRV8838安全操作区

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574357/drv8838-drv8838-safe-operation-area

部件号:DRV8838

您好,汽车司机团队:

我的客户询问安全操作条件,以避免损坏 DRV8838 H桥输出中的FET。

在H桥切换过程中,输入电压或负载阻抗的某些条件会使输出波形出现意外过冲和下冲。

我的客户想知道DRV8838过冲或下冲输出FET在无损坏风险的情况下可以承受多大的电压。

最大过冲/下冲电压是多少? 我的客户询问H桥中FET的SOA (安全操作区域)。  附件中附有一个示例。

以下是客户应用中具有6V输入和各种PH引脚信号(频率和负载)的测试数据。 DRV8838的操作是否安全?

11.5 欧姆

6V

30kHz

70赫兹

100kHz

责任

10 %

50 %

90 %

10 %

50 %

90 %

10 %

50 %

90 %

过冲

最大

7.16

7.08

7.16

8.04

7.16

7.24

8.6

8.76

7.08

下冲

最小

-0.6

-0.84

-0.92

-0.6

-0.84

-0.44

-0.52

-0.84

-0.84

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth:

    我们不提供SOA曲线,因为Vgs由DRV8838内部控制。 此外,还提供过热和过电流保护。

    通常,过冲可超过Vcc 0.7V,下冲可低于GND -0.7V。 过冲小于推荐的最大值,下冲处于预期范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    感谢您的回答。

    表中的过冲/下冲测试结果 是在Vcc=VM=6V的情况下测量的。

    如果过冲 应小于 Vcc+0.7V且 下冲应大于-0.7V,则数据显示DRV8838已在 危险条件下工作(8.76V和-0.92V)。

    您的意思是Vcc在数据表中处于绝对最大值吗? 虚拟机中有12伏电压? 或Vcc中为7V?

    请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth:

    根据正确的销子和正确的位置测量过冲/下冲非常重要。 理想情况下,差分探针应测量针脚1和针脚8的输出,以及针脚4的输出。 如果不可用,则在探头接地连接在同一位置时,示波器内的数学函数也可以工作。

    我怀疑VCC/VM在过冲期间都在上升。 如果VCC升至7V以上,则应解决此问题。

    请索取显示过冲和下冲的示波器捕获。