This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605问题

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/574567/drv2605-drv2605-issue

部件号:DRV2605

尊敬的先生:

请帮助解决此问题,因为我们在测量DRV2605的输出信号后,发现没有超速或制动。

 下图是从300毫秒长脉冲测量的信号。 上部的一个(绿色)是"OUT +- OUT -(输出-)",下部的一个(灰色)通过LPF。

振动模式的起点:

 

振动结束:

 

在EVK ((slou348b)第9页)的应用说明中,有一张图片描述了超速和制动如何影响波形,但我们没有观察到类似的外出测量情况。 附加的txt文件是我们当前使用的DRV2605驱动程序的注册转储。 您能否为我们提供一些建议,帮助我们了解配置中的错误? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我无法看到带有寄存器设置的txt文件。 要使超速驱动成为可能,需要将外径夹(0x17)设置为高于额定电压(0x16)。 此外,电源电压必须足够高,以便为过速电压留出空间。 请务必注意,额定电压为VRMS,外径钳位为Vpeak。