请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605 尊敬的先生:
请帮助解决此问题,因为我们在测量DRV2605的输出信号后,发现没有超速或制动。
下图是从300毫秒长脉冲测量的信号。 上部的一个(绿色)是"OUT +- OUT -(输出-)",下部的一个(灰色)通过LPF。
振动模式的起点:
振动结束:
在EVK ((slou348b)第9页)的应用说明中,有一张图片描述了超速和制动如何影响波形,但我们没有观察到类似的外出测量情况。 附加的txt文件是我们当前使用的DRV2605驱动程序的注册转储。 您能否为我们提供一些建议,帮助我们了解配置中的错误? 谢谢!