This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:未知故障

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/573734/drv8302-unknown-fault

部件号:DRV8302
主题中讨论的其他部件: DRV8301

我使用的是DRV8302驱动器,工作正常,但在PWM占空比快速更改后,有时输出栅极驱动器停止驱动。  OCTW针脚的故障仍然偏高。 我可以通过循环EN_GATE引脚来清除错误。 我在数据表中找不到任何符合此标准的情况。 所有可通过切换EN_GATE引脚清除的故障都应设置~Ω 故障或~Ω OCTW引脚。  

是否存在不是这种情况的罕见情况?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sheldon,

    您能否提供更多信息? PWM占空比是增大还是减小?

    门驱动器停止时的启动占空比和目标占空比是多少。

    您是否在EN_GATE信号上查找过小故障? 从数据表中:

    从10至20 μs的EN_GATE重置脉冲(高→低→高)不应应用于EN_GATE引脚。 DRV8301具有从快速重置模式到完全重置模式的过渡区域,可导致设备对外部输入无响应,直至完全重启。 如果EN_GATE引脚上预期会出现此期间的重置脉冲,则可在引脚外部添加RC滤波器。

    在此 期间您是否监控了nOCTW和nFAULT引脚? 它是否在跳动?