请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 主题中讨论的其他部件: DRV8301
我使用的是DRV8302驱动器,工作正常,但在PWM占空比快速更改后,有时输出栅极驱动器停止驱动。 OCTW针脚的故障仍然偏高。 我可以通过循环EN_GATE引脚来清除错误。 我在数据表中找不到任何符合此标准的情况。 所有可通过切换EN_GATE引脚清除的故障都应设置~Ω 故障或~Ω OCTW引脚。
是否存在不是这种情况的罕见情况?
谢谢!