This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846EVM:无法运行GUI Composer软件

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846EVM, DRV8846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572736/drv8846evm-can-t-get-gui-composer-s-w-to-run

部件号:DRV8846EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8846

我遇到了一个与这里描述的问题(http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/38.9822万/1377876#1377876)137.7876万)相似137.7876万相似的问题,但体积/热量少得多:-)。

我下载了GUI编写器(v 6.1 .giomposer) 1.0 ,安装 在默认位置(c:\ti\guicomposer)。  我下载了DRV8846EVM软件(sllc446a.zip,当前Web版本), 将DRV8846EVM-GUI文件夹1.0 从zip文件复制到c:\ti\guicomposer\webapps。  注:《DRV8846EVM用户指南》中的说明表明此文件夹位于“应用程序”下,但并非如此。  Applications\下面只有一个固件文件夹,它似乎是MSP430板载DRV8846EVM的固件。

但是,在 说明中指定的1.0 文件夹下有* DO *文件。  当我尝试启动Launcher.exe时,我得到“工作”图标约3秒钟,然后什么也没有。  如果我尝试直接打开GUI Composer,我只能获得控制套件。  如果我转至CCS v7, view->GUI Composer->应用程序,除了在eclipse->dropinse-gc文件夹中放置应用程序的注释之外,没有其他内容。  我也将1.0 文件夹复制到了该目录中。  然后它出现在CCS中,但当我选择它时,CCS为它打开了一个窗口,该窗口显示:

访问/guicomposer/DRV8846EVM_GUC4/lib/DaVinci 1.0 .gc_1_5/WebContent/GC/templates /program_UART/index.html时出现问题。 原因:

未找到 
出现HTTP 404错误。

作为侧注,已安装主板的USB驱动程序,已检测到主板,并且设备管理器中有一个COM端口用于该主板。 所以这部分看起来很好。

谢谢!
Rob


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    您是否可以确认已安装用户指南中指定的GUI编辑器运行时,并且版本是5.5 或更高版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    我正在尝试按照您执行的步骤进行操作,但我需要进行一些澄清,以确保我具有相同的设置。

    我从以下网站下载了GUI编辑器运行时(v CCS 6.1 .1)的Windows版本: processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer
    我运行了已安装的6.1 .1.0-Setup.exe并将其安装到“C:\ti\guicomposer”。

    当我尝试在sllc446a.zip中解压缩文件1.0 时,我注意到该文件是以某种方式被双重压缩的。
    在zip文件sllc446a.zip的文件夹DRV8846EVM-GU100中1.0 ,有一个zip文件1.0 GUC.zip,在该ZIP文件中,还有一个文件夹1.0
    您是否在“C:\ti\guicomposer \webapps”中解压缩了第二级1.0 ?
    基本上,在解压缩后,“C:\ti\guicomposer\webapps”文件夹应该有两个子文件夹:modem_m3和1.0。
    在文件夹C:\ti\guicomposer\webapps\DRV8846EVM_GUC1712I中1712中1.0 ,您应该有“app.html”,“app.json”等

    这是您拥有的吗?
    谢谢
    多布林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    在我先前安装的内容中进行了描述之后,我可以双击“1.0 launcher.exe”,并出现“V8846EVM_DRGUI executable 1.0 ”窗口。
    尽管目前我没有硬件,但GUI仍然在应用程序控件上带有红色小图标。

    如果不插上硬件,您会看到这种情况吗?
    谢谢
    多布林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速跟进。

    我有你描述的内容。 我忘记了在我的帖子中提到它是双重压缩的这一事实,但我确实移动了正确的文件夹(带有真实文件的内部文件夹),而且那里也有modem_m3文件夹。

    我尝试在单独的目录中安装GUI Composer,但结果相同。 我还在单独的计算机上尝试了(两台计算机都是Windows 10,并且都安装了CCS,如果需要的话)。 我也尝试以管理员身份运行。 不走运-"等待"图标几秒钟,然后什么也没有。

    我做这件事时没有插入硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rob。

    您能否告诉我双击“C:\ti\guicomposer\eclipse\GUIComposer.exe”会发生什么情况? 仍然没有主窗口?
    双击“C:\ti\guicomposer\webapps\modem_m3\modem_m3_gc_app.exe”会怎样?

    以下页面描述了如何在GUI Composer中启用跟踪: processors.wiki.ti.com/.../Tracing
    您是否可以按照此处所述的步骤操作并将日志文件添加到此条目中?
    确保您获得了适用于您的GUI Composer版本的TraceAllFiles_GC6.zip。

    很抱歉遇到了麻烦!
    我不知道是什么让您的系统与我的系统如此不同。 我希望我们能发现。

    谢谢你。
    多布林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUIComposer.exe:PC #1:启动包含Control Suite的窗口,PC #2:启动包含资源资源管理器的窗口。

    单击modem_m3...exe:与DRV8846相同,等待图标几秒钟,然后什么也不做。

    trace:我对DRV8846和modem_m3都执行了v6版本。  结果看起来是一样的。

    e2e.ti.com/.../DRV8846_5F00_all.loge2e.ti.com/.../DRV8846_5F00_all.log</s>8846

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rob。
    日志文件中没有太多内容。
    启动“1.0 ”应用程序时,您附加了两个日志。
    执行以下操作时,您是否可以获取modem_m3应用程序生成的日志:
    "eclipsec.exe -debug traceAll.properties -vmargs -DGC.webapp=modem_m3 > all.log 2>&1"
    谢谢你。
    多布林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../modem_5F00_m3_5F00_all.logI被搞砸了,并附加了两次相同的文件。  这是另一个。  我看了看, 我认为他们是一样的。  没有什么有用的。

    我还将该程序加载到一台PC上,该PC上没有任何其它TI软件,结果大致相同。  它确实问我运行启动程序的问题,因为它无法联系某些MS服务器以查看程序是否正常。  我说了“跑”,但没有。  GUI Composer可以运行,但只能在资源管理器打开屏幕时运行。  我不知道如何从GUI Composer运行DRV软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卸载了GUI编辑器运行时6.1 1并安装了v 5.5。 调制解调器应用程序在此版本上运行-这是有希望的。 DRV8846应用程序也启动了GUI Composer,但给出了以下错误。
    HTTP错误:404

    访问/GC/webapps0/DRV8846EVM GU_UART/lib/DaVinci 1.0 .GC_1_5/WebContent/GC/templates /program_UART/index.html时出现问题。 原因:

    未找到

    我发现v 5.5 运行时没有DaVinci.GC_1_5。 其最新版本为GC_1_2。 我修改了1.0 目录中的app.html和index.html文件(使用GC_1_2搜索/替换GC_1_5)。 之后,程序将成功启动,并显示它应该显示的屏幕。 我刚刚对它进行了测试,并成功连接到并控制了我的电机。