主题中讨论的其他部件: DRV8846
我遇到了一个与这里描述的问题(http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/38.9822万/1377876#1377876)137.7876万)相似137.7876万相似的问题,但体积/热量少得多:-)。
我下载了GUI编写器(v 6.1 .giomposer) 1.0 ,安装 在默认位置(c:\ti\guicomposer)。 我下载了DRV8846EVM软件(sllc446a.zip,当前Web版本), 将DRV8846EVM-GUI文件夹1.0 从zip文件复制到c:\ti\guicomposer\webapps。 注:《DRV8846EVM用户指南》中的说明表明此文件夹位于“应用程序”下,但并非如此。 Applications\下面只有一个固件文件夹,它似乎是MSP430板载DRV8846EVM的固件。
但是,在 说明中指定的1.0 文件夹下有* DO *文件。 当我尝试启动Launcher.exe时,我得到“工作”图标约3秒钟,然后什么也没有。 如果我尝试直接打开GUI Composer,我只能获得控制套件。 如果我转至CCS v7, view->GUI Composer->应用程序,除了在eclipse->dropinse-gc文件夹中放置应用程序的注释之外,没有其他内容。 我也将1.0 文件夹复制到了该目录中。 然后它出现在CCS中,但当我选择它时,CCS为它打开了一个窗口,该窗口显示:
访问/guicomposer/DRV8846EVM_GUC4/lib/DaVinci 1.0 .gc_1_5/WebContent/GC/templates /program_UART/index.html时出现问题。 原因:
未找到
出现HTTP 404错误。
作为侧注,已安装主板的USB驱动程序,已检测到主板,并且设备管理器中有一个COM端口用于该主板。 所以这部分看起来很好。
谢谢!
Rob