This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:外部控制接口

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/572389/drv8711evm-external-control-interface

部件号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8711

您好,

我有DRV8711EVM板+电机。 我听说我们可以绕过内置MSP处理器,并通过跳线J6提供外部信号来控制步进电机。  

我的问题是我们如何将Arduino或RPi-3连接到J6,以便我可以控制电机。 我还想知道每个引脚的功能是什么,以便更容易从外部连接?

期待您的帮助。

谢谢你。

Shanthilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shanthilal,

    是的,您可以从板上卸下13个跳线(J6接头),并将所需的微控制器连接到J6接头的右列。

    引脚配置和功能在第5节中进行了说明: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8711.pdf

    第7节还详细介绍了DRV8711 设备。 我希望这能有所帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我尝试将其与我的Arduino连接。 没有发生任何事情。 如果照片上没有什么东西,你能告诉我吗? 电位计用于输入Arduino,Arduino的输出提供给TI板的引脚STEP,DIR,BIN1,BIN2。

    此外,即使在这种情况下,主板是否也应连接到计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shanthilal:

    从您的图片看,您似乎没有连接SLEEPn PIN。 需要将此针脚设置为高电平 以启用 设备。 此外,SPI引脚未连接。 您可能会发现此应用程序说明对驱动DRV8711非常有用。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8711.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我已连接睡眠插针(2号插针)以接收来自Arduino的高信号。 还连接了SPI电缆。但没有响应。 可能是什么问题?
    此外,您还可以列出EVM上所需的引脚(这些引脚将连接到Arduino)。 要澄清一点,SPI针脚是否连接到计算机的USB端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我当前的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shanthilal:

    您似乎有故障条件。 相比之下,我会将J6的所有跳线连接到GUI提供的电路板上,并记录所提供测试点的信号。 然后,您可以了解如何驱动DRV8711设备,并将其与  您的微控制器进行比较。