主题中讨论的其他部件: DRV8711
您好,
我有DRV8711EVM板+电机。 我听说我们可以绕过内置MSP处理器,并通过跳线J6提供外部信号来控制步进电机。
我的问题是我们如何将Arduino或RPi-3连接到J6,以便我可以控制电机。 我还想知道每个引脚的功能是什么,以便更容易从外部连接?
期待您的帮助。
谢谢你。
Shanthilal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有DRV8711EVM板+电机。 我听说我们可以绕过内置MSP处理器,并通过跳线J6提供外部信号来控制步进电机。
我的问题是我们如何将Arduino或RPi-3连接到J6,以便我可以控制电机。 我还想知道每个引脚的功能是什么,以便更容易从外部连接?
期待您的帮助。
谢谢你。
Shanthilal
您好,Shanthilal,
是的,您可以从板上卸下13个跳线(J6接头),并将所需的微控制器连接到J6接头的右列。
引脚配置和功能在第5节中进行了说明: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8711.pdf
第7节还详细介绍了DRV8711 设备。 我希望这能有所帮助。 谢谢。
您好Shanthilal:
从您的图片看,您似乎没有连接SLEEPn PIN。 需要将此针脚设置为高电平 以启用 设备。 此外,SPI引脚未连接。 您可能会发现此应用程序说明对驱动DRV8711非常有用。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8711.pdf
谢谢。