请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8841 大家好,
客户正在使用DRV8841。
在第一种模式下,它应泵送约200mA,而在另一种模式下,它应驱动约80mA电流。
随附的是基于驱动电路DRV8841IC的客户示意图,其中SOV负载约为60欧姆,6.5mH。
客户在试验电路板中评估此电路。 以下是客户的想法:
1.当负载未连接且客户 启用驱动器A或B时,aout / bout为PWM信号,4US为关闭时间和时间20US。
2.当SOV负载与100 % 桥接电流条件连接时,输出/输出显示连续28V,而不是不同占空比的预期PWM信号。
问题1:客户的想法是否有任何问题?
问题2: 客户的示意图是否正确?
问题3:您能否为客户的设计提供一些建议?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)