This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:DRV8841关于设计问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/571839/drv8841-drv8841-about-design-issues

部件号:DRV8841

大家好,

客户正在使用DRV8841。  

在第一种模式下,它应泵送约200mA,而在另一种模式下,它应驱动约80mA电流。

随附的是基于驱动电路DRV8841IC的客户示意图,其中SOV负载约为60欧姆,6.5mH。

客户在试验电路板中评估此电路。 以下是客户的想法:

1.当负载未连接且客户 启用驱动器A或B时,aout / bout为PWM信号,4US为关闭时间和时间20US。

2.当SOV负载与100 % 桥接电流条件连接时,输出/输出显示连续28V,而不是不同占空比的预期PWM信号。

问题1:客户的想法是否有任何问题?

问题2: 客户的示意图是否正确?

问题3:您能否为客户的设计提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    抱歉。 请检查附件。

    e2e.ti.com/.../Modified_5F00_Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    1.当负载未连接且客户启用驱动器A或B时,aout / bout为PWM信号,4US为关闭时间和时间20US。

    2.当SOV负载与100 % 桥接电流条件连接时,输出/输出显示连续28V,而不是不同占空比的预期PWM信号。


    我希望情况正好相反:

    在条件1中,我期望连续28V。 在条件2中,我期望输出处有PWM信号。

    您能否确认输出连接正确?

    此外,我将与设计团队讨论配置。 这是不寻常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。
    问题1:客户的示意图是否正确?
    问题2:确认输出连接正确是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    问题1:客户的示意图是否正确?

    电路看起来应该正常工作。 如前所述,它不是标准连接。 我希望设计团队检查原理图,以确认它可以正常工作。

    问题2:确认输出连接正确是什么意思?

    请确认:
    当输出/输出为PWM信号且4US为关闭时间和时间20US时,负载未连接。
    当输出/输出显示连续28V电压时,连接负载

    您是否还会要求获取两种情况下的电流,AOUT1和AOUT2的范围捕获?