This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRM电机控制

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/571198/srm-motor-control

大家好,

我是SRM电机控制的新手...

我想控制1KW SRM电机。

规格为

电机功率-1千瓦

电源电压-230V AC

转速-150转/分至1.2万转/分

扭矩- 60Ncm@1.2万RPM,6Nm @150RPM

速度需要在150 RPM到1.2万 RPM之间进行控制。  

我需要使用什么位置传感器来换向电机。请提供任何参考电子设计。我知道用于此目的的H桥与BLDC电机控制稍有不同。所以我的H桥设计及其门驱动设计需要如何完成。

请提供我需要使用的换向顺序。

是否有任何参考schmatic?

谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajakumar:

    请访问www.ti.com并搜索"开关磁阻电机驱动器",您将找到许多可能感兴趣的链接。