请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我是SRM电机控制的新手...
我想控制1KW SRM电机。
规格为
电机功率-1千瓦
电源电压-230V AC
转速-150转/分至1.2万转/分
扭矩- 60Ncm@1.2万RPM,6Nm @150RPM
速度需要在150 RPM到1.2万 RPM之间进行控制。
我需要使用什么位置传感器来换向电机。请提供任何参考电子设计。我知道用于此目的的H桥与BLDC电机控制稍有不同。所以我的H桥设计及其门驱动设计需要如何完成。
请提供我需要使用的换向顺序。
是否有任何参考schmatic?
谢谢...