This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:Vset电压死区

Guru**** 2363310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8832EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585031/drv8832-vset-voltage-dead-band

部件号:DRV8832

您好,支持团队,

我的客户正在尝试使用DRV8832通过 将VSET电压从0V更改为800mV来驱动VCM。 但是,似乎存在一些VSET电压的死区,从0V到150mV。 在此范围内,VCM不工作,因为DRV8832的输出不变。  

DRV8832是否正常运行? 请问您能给我什么建议来解决这个问题吗?

此致,

开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa-san,

    我们将尽快进行调查并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa-san,
    我在工作台上验证了DRV8832驱动器的工作电压低于您所说的150mV。 您能否分享您所看到的VSET,VREF和VOUT的范围捕捉? 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的验证。 我将尝试从客户那里获取范围数据。
    如果可能,您是否还可以共享显示VOUT在VSET <150mV时正常工作的数据?

    感谢您的支持。
    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    很抱歉我的多封邮件。 客户想知道正确驱动VOUT所需的最小VSET电压。
    Coulcd您请分享显示OUT1/OUT2和更改VSET的数据?

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa-san,

    当然没有问题,我会尽快处理并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaizawa-san,

    请参阅下面的DRV8832捕获。 我使用了5V输入的DRV8832EVM。 我希望这能有所帮助。

    1)电压设置= 10mV,测量电压电机= 57mV

    2) Vset = 50mV,测得的Vmotor = 0.198V

    3)电压设置= 100mV,电动机测量值= 0.38V

    4)电压设置= 150mV,电动机测量值= 0.59V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您发送数据。 非常有帮助。
    让我确认一下您的评估条件。
    1)如何测量IOUT? 您是否为OUT1或OUT2电线使用了电流探头?
    2) OUT1/OUT2连接了哪种负载?

    感谢您的支持。
    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    能否提供上述设置的信息?

    感谢您的支持。
    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaizawa-san,

    我对拖延表示歉意。 请阅读您的问题的答案。

    1)如何测量IOUT? 您是否为OUT1或OUT2电线使用了电流探头?

    我使用电流探头OUT1线测量Iout。

    2) OUT1/OUT2连接了哪种负载?

    我 将 一个小马达连接到OUT1/OUT2。 额定值:3.7V最大R= 1.4ohm,电动机无负载,因为我们尝试证明设备可以在如此低的电压下驱动。

    我希望这对我有帮助,非常感谢。