This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:需要有关DRV8834的帮助

Guru**** 2373210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584553/drv8834-need-help-with-drv8834

部件号:DRV8834

大家好,

我在stm32F1 MCU上工作,我连接了DRV8834驱动器IC,运行20DAM20d10-k步进电机,我在这里使用PWM。我能够运行电机,但现在我想控制电机的速度(增加和降低)。那么如何使用此驱动器IC.I控制电机的速度 我对电动机不熟悉,我之前对步进电动机没有任何想法。所以请帮助我。

如果您需要我提供更多信息,请告诉我。

谢谢,再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    控制步进电机速度的一种方法是将配置位设置为逻辑高。 这会将DRV8834设置为分度器模式。 使用分度器模式时,每个步进输入都会移动电机。 通过增加和降低步进输入频率,可以提高或降低电机速度。

    如果您要使用相位/启用来控制步进器,请参阅应用报告 :http://www.ti.com/lit/an/slva416/slva416.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的快速回复。

    我尝试更改频率,但仍无法获得步进电机的速度,您能告诉我这可能是什么问题吗?

    谢谢,此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我正在以572z的速度运行PWM,使用50 % 双周期。之后我正在改变频率,如600Hz,300Hz,400Hz和800Hz。我已经用示波器检查过了。但我仍然无法改变速度。我已将配置引脚设置为高。我正在分度器模式下运行电机。
    我还应该关注哪些其他因素?问题可能出在哪里?

    请帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    当配置为高时,其他输入的状态是什么?
    感应电阻器的电阻值是多少?
    电机规格是什么?

    如果使用分度器模式,电机的转速应是步进输入时800赫兹转速的两倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您的快速响应。

    先生,现在我的电机上没有任何感应电阻器,

    当我的配置引脚为高电平时,我的驱动程序处于模式32,配置引脚I通过提供3.2V而变得高电平,

    我附上了电动机规格的屏幕截图。

     当改变电动机频率时,我观察到电动机未移动,只是在同一位置振动。

    我想改变马达的速度。

    请回复我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    当配置为高电平且步进输入被切换时,请告诉我其他输入的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我的配置引脚高且步进输入 切换时,我的其他输入状态为。

    1)我有微步32。

    2)转/分200

    3) nENBL/AENBL为低电平。

    感应电阻器连接到ASEN和BSEN, 两个电阻器的值均为0.10E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    您是否需要我提供更多信息?

    主席先生,请你回答。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    抱歉,我的最后一个回复未通过。 请提供以下PIN的状态:

    AVREF
    BVREF
    ADECAY
    BDEAY

    您能否在电机尝试移动时提供步进输入和A绕组和B绕组中电流的范围捕获?

    如果无法实现,请提供步进输入的范围捕获以及AISEN和BISEN引脚上的电压。