This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找0308 FAULHABER's电机的电机驱动器

Guru**** 2366450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583134/finding-a-motor-driver-to-0308-faulhaber-s-motor

主题中讨论的其他部件:DRV1.0963万

您好,

我正在尝试为我正在使用的FAULHABER 0308无传感器BLDC电机找到一个电机驱动器。

e2e.ti.com/.../0308_5F00_B_5F00_DFF.pdf

我希望电机能够以4万 rpm的转速运转,电压为5.5V

我已经购买了您的DRV1.0963万电机驱动器,但它没有很好地旋转电机。

我尝试了所有的参数,但它没有达到我想要的RPM。我认为问题是驱动程序无法从开环传递到闭环,因为低RPM的BEMF很难读取。

您是否建议使用另一个电机驱动器来处理该电机?

谢谢- SAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    您的专家是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    对不起,响应延迟,此驱动器的电机电感较低,您需要具有更高切换频率的驱动器。 我没有为您推荐任何内容。

    此致,
    Krushal