请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV1.0963万您好,
我正在尝试为我正在使用的FAULHABER 0308无传感器BLDC电机找到一个电机驱动器。
e2e.ti.com/.../0308_5F00_B_5F00_DFF.pdf
我希望电机能够以4万 rpm的转速运转,电压为5.5V
我已经购买了您的DRV1.0963万电机驱动器,但它没有很好地旋转电机。
我尝试了所有的参数,但它没有达到我想要的RPM。我认为问题是驱动程序无法从开环传递到闭环,因为低RPM的BEMF很难读取。
您是否建议使用另一个电机驱动器来处理该电机?
谢谢- SAM