This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:使用带双极输出电源的Miller钳夹

Guru**** 2365780 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584852/iso5851-using-miller-clamp-with-bipolar-output-supply

部件号:ISO5851

您好,


我想使用ISO5851栅极驱动器驱动1500V SiC模块。

双极输出电压轨为+20V和-5V。

负电压受SiC MOSFET的限制,因为MOSFET的阈值电压正在降低,使用低于-5V的电压进行切断。

但是,在我使用SiC MOSFET的经验中,5V不足以使用Miller钳子。

因此,我的问题是:

1)我是否可以使用具有-5V切断电压的内置Miller-clamp,或者有太多电流流经内部Miller-clamp-pull-Mosfet或其他东西?

2) Desat的问题相同:我是否可以将GND2引脚连接至-5V,或者GND2是否是电压参考引脚,而电压参考引脚必须连接至功率MOSFET的电源?

3)哪个引脚用于测量源电压,作为Miller夹紧电路的2V触发电平的参考?


问候,

Jörg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jörg:

    我们正在调查此问题,我们将很快回复您并给出答案。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorg,

    1.内部Miller钳表FET的电源连接至VEE2,该电源适合您的情况。 当栅极电压高于VEE2 + 2.5V时,Miller钳表FET可达到2.5A,而对于您的情况,该电压为-2.5V。 这通常就足够了。

    2. GND2需要连接到MOSFET的电源。  

    3. Miller夹紧销用于监控栅极电压。

    谨致问候,