请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO5851 您好,
我想使用ISO5851栅极驱动器驱动1500V SiC模块。
双极输出电压轨为+20V和-5V。
负电压受SiC MOSFET的限制,因为MOSFET的阈值电压正在降低,使用低于-5V的电压进行切断。
但是,在我使用SiC MOSFET的经验中,5V不足以使用Miller钳子。
因此,我的问题是:
1)我是否可以使用具有-5V切断电压的内置Miller-clamp,或者有太多电流流经内部Miller-clamp-pull-Mosfet或其他东西?
2) Desat的问题相同:我是否可以将GND2引脚连接至-5V,或者GND2是否是电压参考引脚,而电压参考引脚必须连接至功率MOSFET的电源?
3)哪个引脚用于测量源电压,作为Miller夹紧电路的2V触发电平的参考?
问候,
Jörg