请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8871 主题中讨论的其他部件: DRV8837
您好,
我喜欢将设备DRV8871集成到我们的新一代产品中。 到目前为止,我们的CPU使用H桥接器。 为了获得电动机旋转速度的反馈,我们将一个N-FET设置为ON (打开),并将所有其他设置为。 在这种情况下,我们测量EMK,它与旋转速度有关。 因此,我们有一些时间制作PWM信号并加快电机速度,我们现在有一些时间使用PWM,但需要将BDC接地,然后测量EMK。 该值进入调节回路,用于控制BDC的速度。
如果我们使用DRV8871,我不知道如何获得EMK值? 有人帮我吗?
此致
FG