This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:如何获取BDC电机的EMK值

Guru**** 2367800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585005/drv8871-how-to-get-emk-value-of-bdc-motor

部件号:DRV8871
主题中讨论的其他部件: DRV8837

您好,

我喜欢将设备DRV8871集成到我们的新一代产品中。 到目前为止,我们的CPU使用H桥接器。 为了获得电动机旋转速度的反馈,我们将一个N-FET设置为ON (打开),并将所有其他设置为。 在这种情况下,我们测量EMK,它与旋转速度有关。 因此,我们有一些时间制作PWM信号并加快电机速度,我们现在有一些时间使用PWM,但需要将BDC接地,然后测量EMK。 该值进入调节回路,用于控制BDC的速度。

如果我们使用DRV8871,我不知道如何获得EMK值? 有人帮我吗?

此致

FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Franz Giesen:

    这里有一个很好的博客,讲述您在 寻找什么。 它适用于DRV8837,但也可应用于您使用DRV8871的设备。 我希望这对我有所帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riveros先生,

    感谢您的建议! 这是一个非常有帮助的。

    非常感谢

    F. Giesen