This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:LRA频率范围

Guru**** 2367800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2624, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584461/drv2605-lra-frequency-range

部件号:DRV2605
主题中讨论的其他部件: DRV2624DRV2625

您好,

我想问你以下问题。

q) LRA频率范围

我有一个DRV2605 "SLOS825A"的旧数据表,下面介绍了LRA频率范围(fLRA)为50Hz至300Hz (第3页)。

另一方面,关于最新的数据表"SLOS825D",规格为125至300Hz。

为什么会发生这种变化(50Hz -->125Hz) ?

还不能为DRV2605使用50Hz LRA??

如果是,您是否有其他解决方案来驱动频率低于125Hz的LRA?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi:

    是的,新版本的DRV2605数据表具有修订历史记录中列出的更改。
    我们已使用我们最新的LRA/ERM驱动程序DRV2624/DRV2625修复2625修复了此问题。 请在125Hz以下使用这些设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly-San,

    感谢您的回复!

    我明白了。

    顺便说一下,您是否计划开发DRV2624/2645的2645的"Q1"设备?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi-san,

    我们目前没有DRV2624/5 Q1版本的计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly San,感谢您的回复!
    我明白了。
    此致,