请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605 主题中讨论的其他部件: DRV2624, DRV2625
您好,
我想问你以下问题。
q) LRA频率范围
我有一个DRV2605 "SLOS825A"的旧数据表,下面介绍了LRA频率范围(fLRA)为50Hz至300Hz (第3页)。
另一方面,关于最新的数据表"SLOS825D",规格为125至300Hz。
为什么会发生这种变化(50Hz -->125Hz) ?
还不能为DRV2605使用50Hz LRA??
如果是,您是否有其他解决方案来驱动频率低于125Hz的LRA?
感谢您的支持。
此致,