This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:集成FET主体二极管额定值

Guru**** 2366170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584366/drv8312-integrated-fet-body-diode-ratings

部件号:DRV8312
主题中讨论的其他部件: DRV8813

DRV8312半桥电路中的本体二极管的额定电流和电压是多少? 我已经看到其他驱动程序IC的评论 (例如 DRV8813) 表示本体二极管的额定工作条件与其他器件相同,但我不想假设DRV83x2系列的工作条件相同。

如果PVDD电源接反,这些二极管是否会提供足够的保护? 这假定VDD和GVDD仍然正确。 理想情况下,DRV8312之外会有额外的保护电路。 我只是想知道在PVDD上没有附加保护电路的情况下,该设备会如何运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,
    我们的设计师已收到通知,我们将尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aaron,
    我已经确认,本体二极管的额定工作条件与设备的其它部分相同。

    对于您的第二个问题,我们在同一页。 PVDD反向是什么意思? 请阅读数据表的7.1 部分,PVDD的绝对最大额定值。 谢谢你。