请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8312 主题中讨论的其他部件: DRV8813
DRV8312半桥电路中的本体二极管的额定电流和电压是多少? 我已经看到其他驱动程序IC的评论 (例如 DRV8813) 表示本体二极管的额定工作条件与其他器件相同,但我不想假设DRV83x2系列的工作条件相同。
如果PVDD电源接反,这些二极管是否会提供足够的保护? 这假定VDD和GVDD仍然正确。 理想情况下,DRV8312之外会有额外的保护电路。 我只是想知道在PVDD上没有附加保护电路的情况下,该设备会如何运行。