This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:由示波器测试的额定电压的RMS值与我设置的值不相等

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583775/drv2605levm-md-rms-value-of-rated-voltage-tested-by-oscilloscope-is-not-equal-to-what-i-set

部件号:DRV2605LEVM-MD
“Thread: DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件

示波器测试的额定电压的RMS值与我设置的值不相等。

寄存器设置如下:

额定 电压       0x16  0x36 (1.4V)

超速 电压   0x17  0x48  (1.6V)

DRV2605LEVM-MD在RTP模式下, 在 RC滤波之后,额定电压的RMS值仅为0.8Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    是否运行了自动校准例行程序? 务必按照LRA进行校准,以获得准确的额定电压。
    我注意到过速(OD)电压为1.6V。 OD电压以Vpeak为标准,额定电压(RV)以V_RMS为标准。 在这种情况下,外径电压应至少等于RV* 1.414 或1.98V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly

    我会根据您的建议将过速电压设置为0x5d,但输出RMS值为0.92Vrms。

    是否需要执行其它设置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    您如何过滤输出信号? 滤波可在实现正确的输出电压水平方面发挥巨大作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kelly

    RC滤波是指DRV2605L规格470pF&100kΩ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    根据范围的分辨率,您可能需要额外的筛选。 但是,我不确定这是否是问题所在。 您能否提供一些示波器图像,以便我查看您正在处理的内容? 如果您想通过电子邮件提供图片,我可以给您发送消息。